结果:找到"晶振 贴片无源晶振 晶体谐振器 振荡器",相关内容1000条
  • 怎么区分有源晶振和无源晶振
  • 石英晶振按属性可划分为石英晶体振荡器也可称为有源晶振和石英晶体谐振器既无源晶振。那这两者有和区别呢,小扬带大家简单了解一下。一、无源产品结构简单,有源产品相对复杂无源晶振结构相对简单,主要由按照一定形状切割后的石英晶片和两个电极板组成,其自身无法振荡,需要电容电阻等元器件起振。无源晶振通常只有两个脚是功能脚,其余引脚并无功能性。有源晶振通常是由一个石英晶体谐振器+震荡电路+放大电路+门电路的合集体。有源晶振自身是一个完整的振荡器,有4只引脚分别为VCC(电压)、GND(地)、OUT(时钟信号输出)、NC(悬空脚)。有源晶振:YSO110TR系列二、无源晶振具备成本和功耗优势,有源晶振具备稳定...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有,,, 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2024-05-21 17:24:00
  • 晶体(CrystalUnit)的规格和特性
  • 晶体的重要的电气参数包括谐振频率、谐振模式、负载电容、等效电阻、静态电容、动态电感和电容、工作温度和驱动功率。石英晶片所以能做振荡电路(谐振)是基于它的压电效应,从物理学中知道,若在晶片的两个极板间加一电场,会使晶体产生机械变形;反之,若在极板间施加机械力,对应的方向上产生电场,这种现象称为压电效应。这些规格包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联电阻、保持电容、运动电感和电容、温度校准和驱动电平。石英晶片经过被电极,上架、封装即成为压电谐振器。当外加电场的交变频率与石英晶片的固有频率相接近,且外加电压的角频率ω等于石英机械振动的固有谐振角频率ω时(取决于石英晶体的几何尺寸和切型),晶片产生机...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有,,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-05-10 17:42:00
  • YXC晶振100MHz石英有源晶振,1612超小体积封装,常温频差±50ppm应用于笔记本电脑
  • 笔记本电脑(Laptop),简称笔记本,又称“便携式电脑,手提电脑、掌上电脑或膝上型电脑”,特点是机身小巧。比台式机携带方便,是一种小型、便于携带的个人电脑。通常重1-3千克。笔记本电脑和台式机的区别在于便携性,它对主板、中央处理器、内存、显卡、电脑硬盘的容量等有不同要求。而晶振在笔记本中就起到了关键作用,它是一种电子元件,用于产生精确的时钟信号,以便同步和调节电子设备的各个部分的操作。在笔记本电脑中,晶振通常用于控制中央处理器(CPU)和其他重要组件的时钟频率。时钟频率决定了计算机内部各个部件的操作速度和协调。晶振产生的稳定时钟信号用于同步CPU和其他设备的操作,以确保它们以正确的速度和顺...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-20 16:27:00
  • 选择晶体谐振器需要清楚哪些细节
  • 晶体谐振器可以为电子产品提供谐振频率的电子元件,而同时晶振本身也分为多种类型和各自有自身的参数。很多客户在选择晶振时更加青睐于线上咨询与采购,这样不仅选择多,效率也会提高,那么在线上选择晶振产品要注意哪些细节呢?一、确定晶振类型和具体参数在选择晶振时要多方面了解,先要确定我们要的晶振参数和类型后再来对比价格和品牌。很多人发现线上对比晶振产品时价格会差很多,其实这是因为品牌虽然相同但是参数有差异,比如有源晶振和无源晶振就有很大区别,无源晶振更为简单,主体就是一个晶体并且配有引脚,而有源晶振更为复杂,其本身就是完整的振荡器,除了类型不同之外形状频差以及开机特性等都是不同的,确定晶振的参数类型后再...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-19 11:56:00
  • 浅析贴片晶振和直插晶振区别以及如何选择?
  • 现在很多电子产品的时钟模块都是使用的贴片晶振,而贴片晶振也是众多种类晶振的一种。因为大多数电子产品的封装都是分为贴片和直插两类,这就让很多客户都在关注直插晶振和贴片晶振的区别。那么采购晶振时,该如何选择?扬兴给大家浅谈这个话题。不同类型晶振精度温度不同对于晶振而言尺寸和体积往往会因为类型不同而存在差异,贴片晶振和直插晶振也是如此。贴片晶振在自动化焊接操作中比较常见,这是因为贴片晶振的温度更为广泛,而且较之直插晶振而言精度更高,同时在尺寸和体积上不同类型的晶振也会有区别,所以在购买晶振时可以先从晶振的精度温度方面的要求进行筛选,像全自动焊接操作对精度和温度要求更高,自然是选择贴片晶振。根据采购...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-11 18:19:00
  • 晶振在SSD中的重要性,一篇文章让你秒懂!
  • 固态硬盘(SSD)已经成为现代计算机存储的主流设备。相比于传统的机械硬盘,SSD具有更高的读写速度、更低的功耗以及更高的耐用性,当然封装尺寸也在往小型化的发展。随着SSD容量的不断增长和应用场景的性能要求不断提升,其晶振需求也变得越来越复杂。晶振在SSD中的作用主控芯片,作为SSD的“大脑”,负责主机交互、协议解析与执行、数据读写、数据纠错、数据管理等核心任务,不仅直接影响整个系统的性能,还保障了业务的安全与稳定。此外,若是选用FPGA的芯片方案时,则会搭配差分晶振,它对晶振要求具备更稳定的性能,适用于高速数据传输和低功耗应用。SSD的晶振需求选型要求:稳定性好,抗震防摔性好,耐高温,小尺寸...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-07 15:52:00
  • 晶振能否互通,需要什么条件呢?
  • 标称频率相同的晶振,负载电容不一定相同。因为石英晶体振荡器有两个谐振频率,一个是串联揩振晶振的低负载电容晶振;另一个为并联揩振晶振的高负载电容晶振。晶振互换需要什么条件呢?在标称频率相同的晶振互换时还必须要求负载电容一致,不能冒然互换,否则会造成电器工作不正常。通常在更换晶振时都要用相同型号的产品,相同体积、参数的产品。石英晶振的很多型号晶振可以相互替换。贴片晶振其性能价格与引脚镀层、标称频率等有关。代换精度高的晶振的频率要与原晶振一致,甚至连后缀字母都要一模一样,以免使电路工作缭乱。1、频率点是相同;电路对晶振的要求是非常严格的;这些电路不但要求新晶振的频率要和原晶振一致,甚至连后缀字母都...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-07-19 15:08:00
  • 存放晶振时需要注意哪些呢?快来看看吧!
  •   石英晶振向电脑显卡、网口、电脑主板等其他零配件各部分的标准頻率,他就像个尺标,其输出功率不稳定会导致有关机器设备输出功率也不稳定。必须留意一下晶振的存放标准,以防出现意外。  晶振是历经高精密激光切割并镶上电级焊上导线制成的一种頻率元器件,随着生产制造加工工艺持续提升,现如今石英晶振的頻率误差、温度可靠性、脆化率、密闭性等关键性能指标越来越好了。 常见的型号包括:HC-49US、HC-49XS、HC-49XSMD、HC-49US3和HC-49SSMD等等,这些石英晶振的频率频差等参数各不相同,适用的场合也是不一样的。 依据大家对晶振的掌握,小结出以下内容储存时的常见问题:  1、要考虑到...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-07-15 14:13:00
  • 晶振硬核常识|如何延长晶振使用率
  •   每一个产品都有自身的使用寿命,好比晶振亦是如此。对于晶振而言,老化是不可避免的,如何有效的保护其使用率,让晶振老化的速度慢一点呢?今天小扬教大家7招巧妙延长晶振使用率。  1、保证镀膜室和微调室的真空度,镀膜前最好进行离子轰击清洗。镀膜过程中,晶片的温度,溅射的速度均对电极质量有影响。  2、镀膜前后,上架点胶后,微稠后都应进行高温烘烤,以消除应力的影响,烘烤老化最好在可抽真空充氮气的烘箱里进行。  3、为防止电极氧化,晶振壳内部应充高纯氮气。  4、要保证晶片的光洁度和清洁度,包括其边缘的光洁度,要对晶片进行多遍仔细清洗,对谐振件和外壳也要清洗。  5、应采用深腐蚀工艺,确保破坏层被全...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 石英 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-03-27 14:33:00
  • 有源晶振和无源晶振能够互换吗?
  •   晶振有多种,最常见的分为有源跟无源。虽然有源晶振跟无源晶振有差别,但是,都是晶振,能不能再同一个电路中互换呢?答案是可以的。有源晶振  首先要了解,有源晶振跟无源晶振的差别,有源晶振由石英晶体加震荡片组成的,也称为晶体振荡器。有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,连接方式也简单。有源晶振脚位接法为:1脚悬空,2脚接地,3脚输出,4脚电压。无源晶振  无源晶振也称为晶体谐振器,晶振脚位通常以2脚跟4脚居多,无源晶振在电路中需要借助外部电路起振,自身无法起振。无源晶振一般都是接入两个脚,虽然有一些无源晶振有四个脚,但是接入电路时还是跟两脚的无源晶振一样。无源晶振加上外部电路...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-03-24 17:23:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: